请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1412 主题中讨论的其他器件: ISO1410
您好、请帮助我回答以下问题:
ISO1412 (rs845收发 器全双工)能否以半双工方式进行连接、使其与 ISO1410相同?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
user1718486、
任何具有解/复位控制信号的全双工 RS-485收发器都可以通过将 A 和 Y 引脚连接在一起以及将 B 和 Z 引脚连接在一起来以半双工方式使用。
尊敬的、
卢卡斯