This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:ISO7242M 输入引脚容限电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M, ISO7231M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/854937/iso7241m-iso7242m-input-pin-tolerant-voltage

器件型号:ISO7241M
主题中讨论的其他器件: ISO7231M

你好!

在您的数据表"ISO724x 高速四通道数字隔离器"中、

"无论使用的电压电源电平如何、信号输入引脚都可耐受5V 电压。" 在第7页上、

但绝对最大额定值显示"VI 必须为(VCC + 0.5)"(第9页)

当我使用3.3V 作为 VCC 时、Vi 必须在3.8V 之内?  

但数据表显示"输入引脚为5V、可承受~~~Ω"。

谢谢你。

Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您向我们提出这个问题。

    ISO7241M 是一个相当旧的器件、因此我没有准备好答案、但我很乐意检查这个问题。 通过查看数据表、可以看出、无论 VCC 是多少、输入都可以耐受5V 电压、我认为情况应该是这样。 数据表中给出的绝对最大规格项适用于多个输入和输出、因此、我认为有一个常见声明、即 I/O 不应超过 VCC+0.5V。

    请允许我检查我的库存中是否有这些器件、如果有、我将能够快速返回以告知您输入是否确实可耐受5V 电压。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您在 E2E 中发帖。 这是威尔逊、他来自科特切瓦尔的同一支球队。

    我们在实验室中使用 ISO7231M 进行了检查、发现 无论 Vcc 的电源如何、I/O 的容差仍然为5V。 当您应用 Vcc=3.3V 和 V_in=5V 时、这些都不是问题。

     

    此致、

    Wilson