This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:初级侧电流驱动

Guru**** 2968900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/854196/sn6501-primary-side-current-drive

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505A

大家好、

让我向您提出基本问题。

数据表显示、SN6501能够驱动350mA (最大值)@5V。

该 RMS 还是峰值?  

[背景]

我的客户测量了一次侧电流、结果是峰值电流为600mA、RMS 为220mA。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    SN6501数据表中的350mA 最大规格是 SN6501初级侧支持的最大平均电流。 这意味着峰值电流可能略高(通常为20%)、但不应过高、从而降低器件可靠性。

    我是否可以知道您的客户输入/输出电压和电流要求是什么? 如果输出电流要求小于100mA、那么我不认为输入电流应该达到600mA 的峰值电流。 如果输出电流要求远高于100mA、我建议客户考虑使用 SN6505A/B 来代替 SN6501。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koteshwar-San

    感谢您的友好解释。

    我询问客户  输入/输出电压和电流要求。

    此外、我建议使用 SN6505x 代替 SN6501。

    当我有其他问题时、我会告诉您。

    此致、

    Shota Mago