This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:扇出和频率额定值

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, ISO35, ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/823827/iso35-fanout-and-frequency-rating

器件型号:ISO35
主题中讨论的其他器件:ISO1500ISO3082ISO1410

大家好、

 ISO35MDW 的最大扇出限制和最大额定频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    感谢您在 E2E 上发布问题。 这是一个有趣的问题。  

    对于扇出、您是否在谈论这样的应用?  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01365

    扇出的实现方式将具有针对最大节点数和数据速率的一组限制。 您需要相应地在自动方向控制中设置逻辑。  

    我链接到的参考设计用于1:4扇出、可在自动方向控制下以200kbps 的速率工作。 这是使用 SN65HVD3082 RS-485收发器完成的。 您可以使用隔离式 RS-485收发器替代这些收发器、例如 ISO3082、ISO35或我们的新器件之一、如 ISO1410或 ISO1500。  

    每个器件都是1/8单位负载、这意味着总线上最多可以有256个节点。 实际节点数也将受到总线长度、总线上的其他组件和数据速率的限制。 从 ISO35数据表(第19页)中:

    10.2.2详细设计过程

    数据速率和电缆长度之间存在反比关系、这意味着数据速率越高、电缆长度越短;相反、数据速率越低、电缆长度越长。 将节点连接到总线时、收发器输入与电缆干线(称为桩线)之间的距离应尽可能短。 残桩存在一段非端接的总线线路、会随着残桩长度的增加而引入反射。 一般而言、残桩的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。 RS-485标准规定、符合标准的驱动器必须能够驱动32个单元负载(UL)、其中1个单元负载表示大约12 kΩ 的负载阻抗。 由于这些器件包含1/8 UL 收发器、因此可将多达256个接收器连接到总线。

    ISO35可实现200kbps 的1:4扇出。 需要做更多的工作来确定是否可以使用更快的信令速率执行更高的扇出。  

    您正在尝试设计哪种扇出配置? 所需的信令速率是多少? 您需要什么隔离等级?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回答。 我将询问我们的客户您的问题。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    您的客户是否有任何回应?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们的客户已通过当地 FAE 联系、以获得有关此方面的持续支持。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    卡洛