This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:质量和可靠性数据、包括 FIT、MTTF 和 MTBF

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO721, ISO7710, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/825473/iso1540-quality-and-reliability-data-including-fit-mttf-and-mtbf

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO35ISO721ISO7710ISO1410

您好!

我无法在 TI.com 上找到以下器件的质量和可靠性数据、包括 FIT、MTTF 和 MTBF。 我需要以下每个器件的这些信息。

A. ISO1540QDQ1
b. ISO35MDW
C. ISO721MMDREP

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    ISO154x 的数据为:

    MTBF:2.48E+9小时
    时基故障:0.4


    很抱歉、我们的工具未在线显示此内容-我们的 Web 团队正在处理此内容。 请让我们用 ISO721和 ISO35的数据~1天进行响应。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的耐心等待。 我现在有您请求的其他数据。  

    ISO721MMDREP:

    MTBF:2.36E+09小时

    时基故障:0.42

    ISO35MDW:

    MTBF:1.64E+09小时

    时基故障:0.61

    我还想指出、对于您请求的某些器件、我们提供的较新器件具有更高的隔离性能和功能性能:

    ISO721 -> ISO7710

    ISO35 --> ISO1410

    此致、  

    Dan