This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离在信息娱乐系统仪表组系统中也很重要吗?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/824833/is-isolation-also-important-in-infotainment-cluster-system

您好!

我在研究逆变器中的 CAN/LIN、并意识到隔离的重要性。

我现在正在研究仪表组、并想知道仪表组系统中的隔离。

我知道与逆变器相比、仪表组中没有很大的电压差。

但是、随着仪表组系统变得越来越复杂、连接到仪表组的 ECU 数量也在增加。

两个模块之间必须存在电压差。

因此,我有两个问题。

隔离在仪表组中是否重要?

如果是、随着仪表组系统变得越来越复杂、 仪表组中使用的隔离器数量是否也在增加?

谢谢、

此致、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    大多数非 EV/HEV 车辆的所有电子设备都以单个 GND/底盘为基准、即使各种模块之间的 GND 电势差将会很大、并且大多数 CAN 收发器都有望支持这种电势差。 仪表组是这样的模块之一、通常与汽车电子产品的其余部分不隔离。

    在 EV/HEV 中、除了低压电池外、还会有一个电压更高的电池。 LV 和 HV 电路之间的大多数接口通常是隔离的、以提供保护。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我真的很感谢。