This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:ISO1500DBQ:UL 认证是否计划完成?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/825151/iso1500-iso1500dbq-ul-certification-planned-completion

器件型号:ISO1500

大家好、

您是否有 ISO1500 (特别是 DBQ 封装)预计何时完成 UL1577认证的估算?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您对 ISO1500的关注。

    请允许我与合适的人员联系、以大致了解 UL 1577认证何时完成。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar。 希望我再深入一点:ISO1500似乎 已经列在文件编号 E181974中。 看起来是这样、这意味着认证实际上已经完成。 如果您确认、我会将其标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是的、我们最近完成了 ISO1500的 UL 1577认证。 请参阅随附的认证报告。

    e2e.ti.com/.../1731.UL-Certificate_5F00_ISOW78xx_5F00_ISO7xxx_5F00_5xxx_5F00_1xxx.pdf