This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:ISO1432B 可同时支持 RS-485和 RS-422

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00731, ISO3088, ISO3086, ISO1412DWEVM, SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/822768/iso1432-iso1432b-can-support-rs-485-and-rs-422-at-the-same-time

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: TIDA-00731ISO3088ISO3086ISO1412DWEVMSN65HVD82

尊敬的:

ISO1432B 可以同时支持 RS-485和 RS-422吗? 还是   让共层原理图可以共享我们?

ISO1432B 也可以支持半双工/全双工、同时支持这两种模式。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../RS485_5F00_ISO1432.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    RS-485和 RS-422接口仅定义接口的电气特性、ISO1432B 满足这两个要求。 因此、该器件可在 RS-422或 RS-485上使用、无需担心。 有关这两个接口的更多详细信息、请参阅以下文档。

    是的、可以通过将 A/B 线直接连接到 Y/Z 来形成一对线、将 ISO1432B 配置为半双工模式。

    原理图看起来不错、但您可以根据 EMC 要求保护 RS-485/RS-422总线上的组件。 请参阅以下参考设计(TIDA-00731)、该设计在 RS-485总线上实现了各种保护组件、以满足各种 EMC 要求。 您可以根据自己的要求选择这些组件中的一个或多个。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar Rao

    您的平均值是 ISO1432B 可配置为半双工模式、方法是将 A/B 线直接连接到 Y/Z 以形成一对线。


    与下图类似吗?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    Y 和 Z 线是输出线、它们一起形成一个差分输出信号。 同样、A 和 B 一起构成单个差分输入。 将 Y 连接到 A、将 Z 连接到 B 将使输出连接到共享同一条通信电缆的输入端。 通过这种方法、Y/Z 端口将能够将数据传输到 RS-485通信总线、同时 A/B 输入端口将能够读取 RS-485通信端口上可用的所有数据。

    请务必参阅 ISO3086数据表的以下方框图、该图显示了如何将全双工器件 ISO3086转换为半双工器件 ISO3088。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Koteshwar Rao

    您能否共享有关 PCB 差分对/布线上120欧姆阻抗设计的 ISO1432B 技术文件?

     

    如有、请告知我。

     

    谢谢、

     

    此致、

     

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    对于 ISO1432B PCB 指南、我建议您查看 ISO1412DWEVM、并将其作为参考 PCB 布局。 它具有一些额外的测试点和跳线、可简化评估、但我认为终端产品可能不需要这些东西。 您可以选择省略应用程序的内容。 请在下面找到 ISO1412DWEVM 链接。

    或者、您也可以查看器件 SN65HVD82 (非隔离式 RS-485收发器)的参考设计(TIDA-00731)、该器件在 RS-485总线上实现了各种保护组件以及端接。 根据您的要求、您可以选择所需的组件并参考此设计以实现您的 PCB 布局。 您可以在下面找到指向此参考设计的链接。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao