This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:ICC 最大值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/824895/isow7821-icc-max-value

器件型号:ISOW7821

请告知我们3.3V 输入和3.3V 输出时的 ICC 最大值。

我们仅找到典型值(32mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我知道您正在寻找3.3V 输入、3.3V 输出的最大 ICC 值、其中所有通道都以100Mbps 的速率进行开关、每个输出都连接到 CL = 15pF、并且 VISO 引脚上没有外部负载。 我们通常不对此特定参数进行特性描述、但我们预计最大 ICC 值为~60mA。

    请告诉我这是否是您想要的、如果这回答了您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao