This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于将示波器与信号线隔离

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/820653/help-isolating-scope-from-signal-line

您好! 我正在寻找一种不同的方法来将示波器连接到传输模拟波形的高频信号线路。 目前连接示波器会导致阻抗不匹配、而这些寄生元件会导致出现电压振铃。 示波器的输入阻抗为1Mohm。 我在信号上使用的上升时间为8ns。

是否有人知道如何减少或避免电压振铃? 是否有任何电路组件或方法可以将示波器与信号隔离、以避免失真原始信号? 非常感谢你们的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的数据速率是多少? 您的示波器探线器是否有良好的接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 通常、脉冲大约为100MHz。 我认为示波器探针上的接地确实不错、但我希望尽可能将示波器接地与信号接地隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100MHz 不是那么高频率、您能显示波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不能很遗憾。 该应用适用于各种信号类型、因此、如果您对任何形状有任何建议、我都可以听。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么示波器和探头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对一般问题的理论解决更感兴趣、因此我可以将其应用于各种情况。 如果您将示波器连接到信号并接收到传输线路效应、应采取哪种步骤? 我应该尝试匹配阻抗吗? 我应该尝试使用阻尼电阻器还是铁氧体磁珠? 很抱歉 、这不是特定的、是有意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器探取器通常具有高阻抗、因此您无法进行阻抗匹配。 对于理论解决方案、您可以联系 Tektronic 或 Keysight。 他们应该更多地了解探绘技术