This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LL:与用于以太网10/100T?的 LAN 磁体配合使用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/822639/iso7821ll-work-with-lan-magnetics-for-ethernet-10-100-t

器件型号:ISO7821LL

您好!

模数转换器受 RJ45连接器交流主60Hz 噪声的影响、因此在 LAN 磁体和 MSP432E401 PHY 之间使用 ISO7821LL (具有0.7pF 超低隔离电容)可能还有另一种方法。 是否有任何疑虑? 请发表评论。

谢谢。

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您对 ISO7821LL 的关注。

    请注意、ISO7821LL 是一种 LVDS 隔离器、其中输入和输出信号是 LVDS 数字信号。 我不知道任何可以直接隔离以太网信号的隔离器。 另一种方法是将隔离器与标准 CMOS 信号以及以太网收发器一起使用、以便将以太网端口与 MCU 隔离。 以太网磁体确实已经提供了隔离、但我知道您面临一些噪声问题、因此需要使用额外的隔离。

    ISO77xx 是一系列数字隔离器、支持数据速率高达100Mbps 的标准数字 CMOS 信号。 如果您更喜欢使用 ISO7821LL、则需要在 MCU 和以太网收发器之间使用 LVDS 至 CMOS 和 CMOS 至 LVDS 收发器。

    当使用相关器件来完成接口时、这两个器件都可以正常工作、不会有任何问题。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、感谢您的快速而宝贵的回答。