This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:USB 数字隔离

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/822765/iso7821-digital-isolation-for-usb

器件型号:ISO7821

作为数字 USB 2.0隔离器,我是否应考虑 ISO7821?

它是否会取代线性技术 LTM7884IY?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natarajan、

    感谢您对 ISO7821的关注。 您是指参考 LTM2884吗? 我无法在线找到与 LTM7884器件型号相关的任何信息。

    请注意、ISO7821是一款接受和输出标准 CMOS 数字信号的标准数字隔离器。 而 LMT2884是一款 USB 隔离器、可隔离采用与标准 CMOS 数字信号不同逻辑阈值和协议的 USB 信号。 因此、仅 ISO7821不能直接替代 LTM2884。

    请参阅以下 E2E 文章、了解如何使用 ISO77xx 或 ISO78xx 数字隔离器实现分立式 USB 隔离。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao