This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341-Q1:该芯片是否具有电平转换器功能?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/821987/iso7341-q1-whether-this-chip-has-the-level-shifter-function

器件型号:ISO7341-Q1

尊敬的团队:

如果 Vin 不等于 Vout、器件能否正常工作? 例如、Vin=3.3V、Vout=5V。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    ISO73xx-Q1上的 VIN 和 Vout 独立工作。 因此、Vin = 3.3V 和 Vout = 5V 可以正常工作。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的帮助!

    谢谢、此致、

    雪利