This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:当二次侧接通电源时、次级侧输出 H 电平很快。 这是否没有不规则操作?

Guru**** 2414370 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/820936/iso7740-secondary-side-output-outputs-h-level-shortly-when-the-secondary-sode-power-is-powered-up-is-this-no-irregular-operation

器件型号:ISO7740

 大家好、

 我的一位客户正在对自己的新产品板上的 ISO7740进行评估。

 在评估过程中、当    次级侧 VCC (VCC1) 上电后、在0V 至3V 范围内以大约200us 的速度从0V 至3V 为次级侧输出 H 电平(1.5V 高电压和3~4us 宽脉冲)时、他们发现器件的次级侧输出 H 电平很快。

 然后 EN2=OPEN 和 INX="L"电平。

 客户问题如下。

  尽管 INX 较低、但在次级侧 VCC (VCC2)上电时输出短路脉冲是否正常?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您分享与客户问题相关的详细信息。
    请注意、隔离器的所有输出在加电后的极短时间内首先进入失效防护/默认状态、然后开始跟随输入。 正如客户所观察到的、此持续时间将为 µs μ s。

    由于 UVLO+的典型值约为2V、因此器件通常会在此电压下加电、如果默认输出状态为高电平、则输出电压将在短时间内小于2V。

    如果客户在加电后输入为低电平、并且客户不想看到如此小的脉冲、则客户可以使用默认的低电平器件 ISO7740F。 这将确保输出首先变为低电平、然后开始跟随输入。 由于加电后的默认状态和输入状态相同、因此客户不会在输出端看到任何脉冲。 同样、如果加电后输入为高电平、客户可以使用默认的高电平器件 ISO7740 (不带"F"后缀)、以便输出不会看到任何脉冲。

    我希望这能澄清你的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rao、

     感谢你的答复。

     我可以很好地理解。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。