This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842正常独立工作、集成后行为错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, OPA2365, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/817703/isow7842-work-standalone-properly-miss-behave-after-integration

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2592OPA2365

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI、  
       我正在使用 ISOW7842将 CC2538和 CC2592板与微波传感器放大器 OPA2365隔离、以避免干扰  


如果没有隔离器、我们会观察微波传感器输出之间的电压尖峰、这会生成系统的错误触发信号

因此、我们决定在控制器部分和放大器部分之间使用隔离器、并获得我们在试验电路板上测试的结果输出  

当我们准备 PCB 板将系统集成在一起以观察应用环境中的系统行为时、即使在两个部分之间存在隔离器、也会引入电压尖峰

基本上,A >在集成和试验电路板设置中,没有隔离器,就可以提供电压尖峰   
        b>使用试验电路板设置上的隔离器消除电压尖峰  
        C>使用隔离器设置的预制 PCB 板中再次引入电压尖峰

为什么隔离器不能与集成系统一起工作...?

 任何人遇到同一问题、请帮助我解决此问题始终感谢 TI 社区提供的宝贵支持  

谢谢、此致、  
Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    很遗憾听到您面临的问题、感谢您分享原理图和其他相关信息。

    我看到微波传感器输出连接到 ISOW7842的 IND 引脚、OUTD 进一步连接到 MCU (其中一个 CC 器件)。 为了更好地了解问题的原因、您能否在 IND 和 OUT 引脚处分享波形? 如果可能、将这两个波形捕获在同一个波形上、并共享良好的分辨率图像以解释电压和时间刻度分频。

    如果 IND 引脚上的电压尖峰脉冲宽度大于10ns、则很可能会传递到 OUTD、因为任何大于10ns 的脉冲都被视为有效数据。 如果您还可以共享更详细的应用原理图、我可以检查 ISOW 是否可用于消除此类电压尖峰。 请告诉我,谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请您在我的帖子中分享我请求的信息吗? 请告诉我您是否已经修复了该问题。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao