This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741DBQR ISO7721DR、稳定性计算器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/819599/iso7741-iso7741dbqr-iso7721dr-stability-calculators

器件型号:ISO7741

ISO7741DBQR ISO7721DR 是用于 TI 官方网络的两个稳定性计算器、没有数据。 我们正在 www.ti.com/.../estimator.tsp 上查找相关数据、但不需要、我们希望了解 FMEA 失败模式和影响分析数据、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、估算器工具不适用于此产品。 有关 FIT 和 MTBF 数据、请参阅以下链接的 e2e 线程。

    https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/p/737889/2724411?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=iso774*%20FIT#2724411

    如果您仍需要更多信息、请随时在此主题上提问。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    很抱歉告诉您、可靠性估算器当前不支持 ISO7741等隔离器。 对于 ISO7741、我可以为您提供这种可靠性方面的帮助、请在下面找到。

    ISO77xx:FIT = 0.5、MTBF = 2.02E+9

    您还可以在 E2E 论坛上搜索 FIT 和/或 MTBF、您会发现此信息已在论坛上多次共享。 我将下面的链接复制到两篇这样的 E2E 帖子。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao