This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 通道间隔离

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/819204/adc-channel-to-channel-isolation

主题中讨论的其他器件:ADS8681

您好!  
有关具有以下应用要求的正确隔离方法的问题:
电压测量
20个通道
解决方案:
+-5和+-10 V
800和1600Hz 采样率
8和16位分辨率
从多个隔离式电源轨读取数据
高密度系统
EMI EN55022/32 B 或更高
从分布在所有位置的高电流传感器读取电压时、这些传感器不会被隔离。
每个传感器至少提供一个交流或直流信号以及一条返回线路。
信号电缆的长度只有几米。

我目前认为、需要通道间隔离来消除接地回路并接收不会通过接地交叉偏置的真差分读数。
你有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoliy、

    通道间隔离将提供最佳的总体性能、 但取决于共模电压。   您提到的是高电流传感器、这意味着您的系统中可能存在相当多的高频噪声。  如果预计会出现这种情况、则通道间隔离可能是最佳方法。

    了解 一下 ADS8681 系列。  这是一个单通道16b ADC、具有支持+/-5V 和+/-10V 范围的可编程输入范围以及其他范围。

    还有一个使用 ADS8681的参考设计、介绍了隔离式输入通道的设计过程。

    用于高电压共模抑制的隔离式16位1MSPS 数据采集参考设计

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用