This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:运行期间的电流消耗

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/818700/iso1176-about-current-consumption-during-operation

器件型号:ISO1176

您好!

客户希望了解器件运行期间的电流消耗以进行电源选择。
Icc1+ICC2=最大所有电流消耗
我的理解是否正确?
请告诉我如何估算电流消耗。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您的理解是正确的。 根据相关测试条件从数据表中添加 ICC1和 ICC2值、可为您提供所述测试条件下的整体器件电流消耗。 请注意、ICC2电流值在很大程度上取决于总线上连接的负载/端接电阻器。 严格地说、该电流中的大部分是由负载/端接消耗的、而不是由器件消耗的。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao