This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:关于安全标准

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/817718/isow7841-about-safty-standards

器件型号:ISOW7841

您好、支持团队、

我对 ISOW784x 系列的安全标准有一些疑问。

我们的客户正在考虑是否使用 ISOW7841来替代光电耦合器。
客户希望 ISOW7841能满足相当于光电耦合器安全标准 IEC60747-5-5的标准。

[问题]
1. ISOW784x 是否满足 IEC 60747-5-5等效标准?
2.如果是,标准编号是什么?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    请在我的输入下方查找。

    1. 是的、ISOW784x 已通过与 IEC 60747-5-5类似的隔离标准认证。
    2. 数字隔离器的等效标准是 VDE 0884-11。 该标准被认为比 IEC 60747-5-5更为严格、因为除了 IEC 60747-5-5中的许多其他测试外、它还包括 TDDB 寿命测试要求。

    除了符合 VDE 标准、ISOW784x 还符合许多其他标准组织的其他标准、如 CSA、UL、CQC 和 TUV。 有关这些标准的更多详细信息、请务必查看数据表。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、您好!

    感谢您提供信息。
    我认为这对客户很有帮助。
    因此、我将把它传递给客户。

    此致、
    M. Tachibana