This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有隔离式电源的隔离式 RS-485、可降低成本

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISOW7841, ISO1410, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/817364/isolated-rs-485-with-isolated-power-supply-for-cost-reduction

主题中讨论的其他器件:ISO7842ISOW7841ISO1410ISO7741

团队、

我的客户要求我们提供隔离式 RS-485器件。 它们需要4端口接收器和2端口驱动器。 它们的驱动器电流总计应大于120mA。 接收器 VID 阈值应为+/-0.2V。 您能帮助我们选择隔离式电源和数字隔离器的正确组合吗? 隔离前后的电压均为5.0V。 我的客户想要具有成本优势的器件。 客户正在考虑 ISO7842。 他还接受隔离式 RS-485驱动器/接收器。

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我们有许多器件选项可供隔离式 RS-485解决方案选择。 请在下面找到客户可以选择的一些可能选项。

    1. ISOW7841 + THVDxxxx (RS-485收发器)
      1. 此解决方案在 ISOW7841中集成了隔离式直流/直流转换器、无需任何外部隔离式电源。
    2. SN6505 + ISO1410
      1. 此解决方案支持的输出功率高于 ISOW、并可根据速度、隔离额定值和其他因素灵活选择各种隔离式 RS-485收发器选项。
    3. SN6505 + ISO7741 + THVDxxxx (RS-485收发器)
      1. 此选项可让您选择任何非隔离式 RS-485收发器、尤其是当您对收发器有高共模或关断电压等特殊要求时。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao