This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:有关与 SN6505B 器件配对的隔离变压器的问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, ISO1500, TPS763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/816968/sn6505b-question-about-isolation-transformer-paired-with-sn6505b-device

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: ISO1500、 TPS763

大家好、

    我的客户希望使用 SN6505B +隔离变压器+ TPS763为 ISO1500器件提供3.6V 和3.3V 隔离式电源。 对于变压器、客户 所需的最大电感低于100uH、这是标准电感。 从数据表中、我们只知道750316028/750316029变压器的最小电感 为72uH、您还能告诉我变压器的最大电感值吗?

   此外、是否有任何其他推荐的变压器(较小的电感)? 较小的变压器电感会产生什么影响?

   客户的原理图如下所示、您能帮助查看吗? 非常感谢!

    

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    感谢您将此问题发布到 E2E。 您能否分享更多有关 IS 标准其他要求的详细信息? 变压器数据表或制造商可以共享最大电感值、因为由于制造容差的原因、可能无法在线指定该值。 请务必联系变压器供应商以获取此值。

    另一个要尝试的变压器可能是 750343341、但也未指定其最大电感值。 变压器中较小的初级电感需要更大的磁化电流。 除了负载反射的电流之外、该电流还在初级侧提供。 例如、对于匝数比为 N = 1:1且初级电感为97uH 的变压器、在3.6V 时使用 SN6505B 将具有(Vin*开关周期)/L 的磁化电流、因此3.6V*2.75us (最小值)/97uH = 100mA。 对于变压器初级侧上~200mA 的所需电流电源、该电流会增加到初级侧反射负载所消耗的电流之上、iprimary = iload * N。

    如果初级侧的电感减小、则磁化电流值会增大、从而导致损耗和峰值电流增大。 在这种情况下、最好使用最高电感(因为最大电感为100uH)、因此我们的客户应力求使变压器的尺寸尽可能大、因为制造容差允许其满足 IS 标准。

    关于原理图、 强烈建议将0.1uF 去耦电容器放置在非常靠近 SN6505B Vcc 引脚的位置、同时将 C10增加到10uF。 如果客户同意、C95可增加到10uF、在 PCB 布局中、确保 C11靠近 LDO 输入引脚放置。

    如果我们的客户有其他问题或疑问、请告知我。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez