This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:电平转换

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/816971/iso7710-level-translation

器件型号:ISO7710

各位专家:

我想在3.3V 时使用 VCC1、在5V 时使用 VCC2。 在此用例中、我们可以将3.3V 信号转换为5V 信号。

我们可以像这样使用 ISO7710吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    是的、VCC1和 VCC2可在2.25V 至5.5V 之间的任意电压下独立运行。 因此、对 VCC1应用3.3V 电压、对 VCC2应用5V 电压绝对没问题。 请确保输入信号 I/O 逻辑电平与其各自的 VCC 电压相匹配。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao