This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:温度曲线

Guru**** 2994860 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/816562/iso7041-temperature-profile

器件型号:ISO7041

您好!

我需要有关 ISO7041温度曲线的更多信息。

根据温度、它的消耗行为是什么? 是否可以有曲线或其他一些东西来帮助我确定产品的功耗(电源电流)?

因为我不确定我的推理、您能确认一下吗?

配置:3、3V 电源、INA 是直流信号、刷新禁用。 INB、C、D 固定至 GND。

我能不能说总抑制 (典型值)= Icc1+ICC2 + InA、B、C、D

Itotal= 5、1 + 8、9+(3、5*4)= 28µA μ A? 我对数据表的理解有一些疑问。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Groman、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、ISO7041的电流消耗与温度间的关系曲线。 如果我们有此数据、我将与我的同事核实。

    通常在25°C 的环境温度下捕获典型电流消耗值、而最大值通常在最高温度下捕获。 这确实包括许多其他依赖项、但假设典型值为25°C、最大值为125°C、这是一个很好的近似值。

    通过找出总器件电流并将其除以总通道数、可获得数据表中为禁用刷新条件指定的每通道电流。 提供的每通道电流仅用于分析和比较。

    在您的应用中、总电流 Itotal 应等于3.5µA * 4 = 14µA μ A (典型值)。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    感谢您的快速回复。

    µA 我们在 μ A 范围内工作、因此看到功耗随温度变化并不会感到意外。 但是、我将在+25°C 时继续使用该近似值

    感谢您的解释、我纠正了我的错误!  

    此致、

    Groman