This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:故障模式

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/816434/iso1176-failure-mode

器件型号:ISO1176

尊敬的技术支持团队:

 您能否共享 ISO1176DW 的故障模式(开路或短路或漂移)?

VCC 和输出之间存在一些短路情况。

■级联1

Vcc1 和 R 之间短路

■CASE2  

Vcc2 和 B 短接

Vcc2 和 A 之间短路

■案例3.  

Vcc2 和 ISODE 之间短路

请注意、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我相信您所指的是所述故障条件下的隔离栅故障模式。 请在我的输入下方查找。

    1. 案例1:
      1. VCC1和 R 之间的短路不会导致隔离栅上的短路。 因此、隔离栅应处于开路状态。
    2. 案例2:
      1. VCC2和 A 或 B 之间的短路不会导致隔离栅上的短路。 因此、隔离栅应处于开路状态。
    3. 案例3:
      1. VCC2和 ISODE 之间的短路不会导致隔离栅上的短路。 因此、隔离栅应处于开路状态。

    请注意、只要不违反 ISO1176数据表第9.3.4节中所述的安全限制值、上述所有故障模式均有效。 违反安全限值可能会对隔离栅造成热损坏。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao