This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540可以使用 UART TX/RX?

Guru**** 2401225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/816127/iso1540-iso1540-can-be-use-uart-tx-rx

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO7721

你(们)好  

我需要隔离 UART TX/RX。

ISO1540可用于 UART TX/RX?

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、双向隔离器 ISO1540也可用于 UART 通信、但您不会使用隔离器 ISO1540的双向功能。 还有其他单向数字隔离器的性能比 ISO1540高得多、不仅适用于 UART 应用、还将提供更高的总体性能。

    请务必查看最适合 UART 应用的 ISO7721数据表。 ISO77xx 系列产品可提供多通道配置和多封装。 您可以选择最适合您要求的器件。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao