主题中讨论的其他器件: TIDA-00300
大家好、本主题是 前面一个 ISOW7841:ISOW7841分节的继续
同一客户还有一些其他问题:
在 TIDA-00300设计中、ISOW7841的输出受到齐纳二极管的保护。 但数据表中未介绍此类解决方案。 是否必须放置齐纳二极管来保护 ISOW7841?
2. 在客户的应用中、ISOW 用于不同的接口(485、CAN、RS-232)。
ISOW 内部电压转换器的电流消耗不是连续的、而是由于使用了专门的接口而以脉冲方式变化。
与 TIDA-00300不同、客户的设计在 ISOW 输出上不包含 LED。 该 LED 还用作 ISOW 中内部电源转换器的无源负载。
当接口停止消耗电流时、这两个因素(脉冲电流、缺少额外的无源负载)可能会导致电压增加?