This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 隔离器件

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7041, ISO7021, SN74LVC2G17-Q1, ISO7731-Q1, ISO7742-Q1, SN74LVC1T45-Q1, CD40109B-Q1, ISO7742, CD4010B, ISO122, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846959/adc-isolation-part

主题中讨论的其他器件:ISO7710ISO7041ISO7021SN74LVC2G17-Q1ISO7731-Q1ISO7742-Q1SN74LVC1T45-Q1CD40109B-Q1ISO7742CD40109BISO122ISO224

尊敬的 TI 团队:

我想隔离来自外部电路的 ADC 输入引脚、它是一个单引脚 ADC、其电压最大为0至12V 但我的 SOC 仅接受1.8V 级的 ADC 数据

因此、我需要隔离、电压转换和缓冲器。

注意(不要查找差分 ADC 输入隔离器)

因此、请为我提供符合上述要求的器件。

Manjunath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您发帖到 E2E! 如果这是唯一需要隔离的信号、则可以在此处使用 ISO7710等单通道器件。 这是一个2.25至5.5V 的器件、因此需要降低12V 输入信号以实现与隔离器的兼容性。

    对于1.8V 输出、ISO7021或 ISO7041支持1.8V、因此即使仍需要调节输入信号、如果隔离侧(Vcc2)由1.8V 供电、输出信号电平也将与1.8V ADC 输入兼容。

    TI 的数字隔离器采用输出缓冲器设计、因此无需在隔离器和 ADC 之间使用外部缓冲器。 系统类似于下面的方框图:


    请务必告知我们是否可以使用 ISO7021 (未使用的通道配置正确)。 要隔离的该信号的数据速率是多少?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回复、

    如何将 ADC 电平从12调节到1.8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    没问题! 很抱歉、我没有提前澄清、但要隔离的信号是数字信号还是模拟信号? 我之前建议的是隔离低电平= 0V 和高电平= 12V 的数字信号、如复位、CS 或数据线。

    如果0V - 12V 信号是模拟信号、则上述解决方案不足以隔离 ADC 输入信号。 在这种情况下、模拟信号需要隔离、但这不是一种用于实现信号完整性或成本的可靠方法。

    另一种可能的替代方法是将数据线与 ADC (SPI、LVDS、I2C、线路)隔离开来、而不是隔离模拟输入信号。 这在您的系统中是可行的、还是原始想法?


    我对这种混乱表示歉意。


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manuel、我只要求 ADC 隔离、但实际上我也在寻找0-12v 数字输入隔离。 现在我了解到无法提供 1。我们无法为12伏 ADC 输入线路提供隔离、而是 先将传入的 ADC 线路转换为任何串行数据线路、然后将其隔离、这是您的建议吗? 2.如果我的 ADC 线路为0 - 5V、如何为这些模拟线路提供隔离? 再次请大家解释。 对于高至12v、低至0V 或高至5V 的任何数字线路、对于 这些数字线路、plass 为我提供隔离程序。 注:我的主 MCUacceptsonly 1.8 voltage levels (仅接受1.8电压电平)。 4、如果我的数字输入线路是12V 电压、那么首先我需要将其调节到较低的电压(如5V 或3.3V) 、那么我应该隔离它吗? 电压转换完成后? 请说明、您的支持将在这里为我提供更多帮助。 谢谢 Manjunath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还需要2个数字输出引脚、信号为5V、

    但我的 MCU 输出将是1.8V。

    您将在此处建议 UA 的隔离是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我已更新设计、请在随附的文件中找到它。

    e2e.ti.com/.../GPIO_2700_s.pdf

    引脚

    总共2个具有12V 输入的数字输入和1个具有5V 输出电平的数字输出。

    1.设计是否足够?

    2.隔离12V 电源、但如电路所示隔离5V 电源、并将隔离式和外部 GND (12V 电源 GND)短接在一起、这是否起作用?

    也应该隔离3伏或12伏电压?

    请建议。

    电压

    请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [ 逻辑论坛中的答案相同。]

    R34/R35分压器不会生成有效的逻辑电平。 若要设置 B→A 方向、请丢弃 R34;但可以将 DIR 直接连接到 GND。

    单向降压转换可通过具有可过压输入的缓冲器来完成;您可以使用 SN74LVC2G17-Q1替换 U21。

    CMOS 输入不得悬空;U22的接地引脚 C 和 D。

    这三个电平转换器不支持隔离式电源、需要在两侧使用公共接地。 当您将所有接地端连接在一起时、隔离电源毫无意义。 如果确实需要隔离、则还必须使用 ISO7731-Q1等真正的隔离器隔离这三个信号。 (它不能低于2.5V 或高于5V、因此您仍然需要电平转换器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch、

    请查找随附的更新设计。

    e2e.ti.com/.../8585.GPIO_2700_s.pdf

    R34/R35 分压器不会产生有效的逻辑电平。 若要设置 B→A 方向、请丢弃 R34;但可以将 DIR 直接连接到 GND。

    Manjunath:注意。

     2. 单向降压转换可通过具有可过压输入的缓冲器完成;您可以将 U21替换为 SN74LVC2G17-Q1。

    Manjunath:“SN74LVC2G17-Q1”不会将电压从5V 转换为1.8V。

     3. CMOS 输入不得悬空;U22的接地引脚 C 和 D。

    Manjunath:谢谢。

    4.我们目前正在为应用寻找数字隔离器。

    i.我们需要隔离2个数字输入、其数字线路电压将为12V

    二、一个电压电平为5V 的数字输出

    三 主 MCU 仅接受1.8V 电平。

    因此、对于数字输入、考虑到来自外部世界的情况、首先我需要将12V 电平调节到5V 电平、然后我需要将其隔离、然后再次将电压转换到1.8V。 我在这里吗?

    对于数字输出、我需要隔离、然后将电压转换为1.8V。

    请检查随附的原理图并查看相同的原理图。

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在 VCC = 1.8V 的情况下运行 SN74LVC2G17-Q1时、它会在其输入端接受5V 信号(请参阅建议运行条件表中的 VI)、并输出1.8V 信号。

    您的隔离架构基本上是正确的。 但是、INx 引脚用于进入 ISO 芯片的信号、OUTx 引脚用于从其输出的信号;您必须对其进行交换。 (ISO7731-Q1比 ISO7742-Q1便宜。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    1.我在设计中更新了 SN74LVC2G17-Q1 (假设输出电平等于 VCC、输入线路可以处理 VCC 电压高达5.5V 的电压)。

    我还更新了 ISO7742-Q1的说明

    e2e.ti.com/.../GPIO_2700_s_5F00_1.pdf

    2.关于 ISO7731-Q1、它有3个通道、其中2个是正向通道、1个是反向通道。 但我们需要2个反向(数字输出线路)和1个正向(1个数字输出线路)。

    因此、我选择了 ISO7742-Q1。

    请建议

    Manjunath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC1G17可以向下转换、但不能向上转换。 要将1.8V 信号转换为5V、您仍然需要 SN74LVC1T45-Q1。

    ISO7731-Q1实际上具有一个正向通道和两个反向通道、正是您所需的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您更新原理图并选择 ISO7742。 这是一款较新的隔离器、在 CD40109B-Q1和 SN74LVCxxxx 器件之间工作良好。 接地分离在原理图上也是正确的、我有几个小的注释:

    1. R36可增加至1kΩ Ω、以减少由于接地电压差而导致的瞬变
    2. ISO7742 (引脚4)的未使用通道 INB 应连接到 VCC_5V、其默认输出状态。 该引脚和使能1和2 (引脚7和10)应通过4.7kΩ Ω 电阻器连接到 VCC_5V。
    3. 隔离变压器750315240适用于此系统、但它适用于没有 LDO 的应用、因此如果 SN6505输入 Vcc 电压因任何原因下降5%以上、LDO 可能会下降。

    大家好、Clemens、

    感谢您在本主题中的回答! 您的见解非常有用、我感谢您在周末提供的支持。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在设计中、12V 电源直接来自外部电源、但不是隔离式电源、那么好吗?

    2. 可以将 R36增加到1kΩ Ω 以减少接地电压差引起的瞬变

    Manjunath:已记录并更新

      ISO7742 ( 引脚4)的未使用通道 INB 应连接到 VCC_5V、其默认输出状态。 该引脚和使能1和2 (引脚7和10)应通过4.7kΩ Ω 电阻器连接到 VCC_5V。

    Manjunath:已记录并更新

    隔离 变压器750315240非常适合用于此系统、但它适用于没有 LDO 的应用、因此如果 SN6505输入 Vcc 电压因任何原因下降5%以上、LDO 可能会下降。

    请查找更新的原理图。

    e2e.ti.com/.../2664.GPIO_2700_s_5F00_1.pdf

    Manjuanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    是的、CD4010B 的12V 电源和输入信号可以不进行隔离。

    此 LDO 选择对于压降裕度也更好、但最佳做法是选择匝数比更高的变压器、如750316031。 此变压器可在 LDO 运行时用于5V:5V。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的评论、

    可以只使用"750315240"、其中它为1:1.1、对于5V 输入、输出将为5.5V、LDO 压降为0.25V。


    我已经更新了设计、并在最后一次进行了同样的审阅(不包括隔离式电源部分)

    e2e.ti.com/.../8562.GPIO_2700_s_5F00_1.pdf

    另一个问题、我的初始问题是有关输入 ADC 引脚隔离的问题。
    应提供两个模拟输入通道、
    由于我们的主 MCU 接受1.8V 电压 LEVs、因此每个通道都应隔离并具有过压保护。

    我可以使用相同的"ISO7742QDWQ1"数字隔离器吗? 那么、如何将5V 电平转换为1.8V 电平?

    请建议如何操作、

    谢谢  

    Manjunath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    不用客气!

    [引用 user="Manjunath G14"]只需使用"750315240"即可,其中它为1:1.1,对于5V 输入,输出将为5.5V,LDO 压降为0.25V。

    我理解这在数学上是有效的、但我之前建议选择匝数比更高的变压器、这样可以在发生任何意外瞬态或负载情况时提供系统运行裕度。 如果预计会暴露在高温下、系统效率低下也会影响隔离式电源、例如 LDO 在高温下的450mV 压降电压、如其数据表的第7.6节所示:



    除了这个问题、从隔离的角度来看、原理图看起来不错。 最后一个建议是通过与 EN 引脚类似的 A 4.7kΩ 将 INB 连接到 VCC_5V。

    [引用 user="Manjunath G14">另一个问题、我的初始问题是有关输入 ADC 引脚隔离的问题。
    应提供两个模拟输入通道、
    每个通道都应进行隔离。由于我们的主 MCU 接受1.8V 电压 LEV[/报价]、因此具有过压保护功能

    我记得这个问题。 隔离 ADC 的数字信号比隔离模拟线路更可靠且更便宜、因此可以使用与 GPIO 原理图类似的方法:请告诉我下面的方框图是否可用于此解决方案。



    此处可使用 ISO7742、但对于当前使用的 ISO7742、可能没有足够的未使用通道来添加 ADC 数据线。 您的 ADC 使用哪种协议进行数字通信?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回复、

    关于变压器、我了解到、

    关于数字 I/O、我已在 INX 引脚上添加了4.7K、

    关于 ADC、请找到所附的原理图并查看相同的原理图。  

    e2e.ti.com/.../Digital-IOs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您的确认。 关于 ADC 原理图:

    • 5V 模拟信号(ADC 输入)是差分信号还是 ADC 的两个独立通道?
    • 5V ADC 的信号是单向还是双向的?
    • 原理图左侧的数字信号用于1.8V MCU 的输入

    ADC 应置于 ISO7742之前、并隔离数字输出信号、如下图所示:




    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    再次感谢您的响应。

    它是一个独立的5V 模拟通道、不是差分通道。

    信号是单向的。 它们直接取自5V 传感器、其中传感器将输出0-5V 模拟值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    当然,我很高兴能提供帮助。

    它是一个独立的5V 模拟通道、不是差分通道。

    谢谢

    信号是单向的。 它们直接取自5V 传感器、其中传感器将输出0-5V 模拟值。

    谢谢


    该系统将使用哪个 ADC 器件型号? 这将有助于确定用于隔离的数字通信线路的结构。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我对 ADC 器件也不了解、我们的设计是采用主 LTE Cat M1技术的定制 PCB、

    因此、只要提供一个选项、就可以将任何传感器数据连接到这些线路。

    谢谢

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    传感器数据的频率是多少? 所需的数字信号分辨率是多少?

    推荐 ADC 可能不是我所能提供的帮助、但我可以向您推荐合适的团队。 此外、如果已知 ADC 到 MCU 的通信协议(如 SPI)、我可以帮助选择合适的数字隔离器。

    请告诉我是否已确定。


    谢谢、祝您度过愉快的周末、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    谢谢、

    ADC 分辨率为12位、现在不知道传感器数据的频率、

    但我们没有使用任何 ADC 通信协议(如 SPI)、它只是一个单通道模拟数据、它将改变0-5V 电压电平。 就这些。

    考虑到这一点、请找到所附电路并进行检查、我首先需要隔离、然后使用转换器进行电平转换、这是否可行?

    另一个问题是、如果 ISO7742输入端的模拟信号电压电平为3V、那么输出端的电压是否相同?

    此致

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    感谢您提供信息。 数字隔离器只能隔离二进制(数字或高/低)数据。 如果将模拟信号输入到隔离器、则根据内部阈值、输出将为 Vcc (高电平)或 GND (低电平)。

    因此、无论使用哪种通信协议、模拟信号和数字隔离器之间都需要一个 ADC。 该协议会影响需要多少个数字隔离通道及其正向/反向配置。

    数字隔离器输出电平将是本地 GND 或 Vcc 电位、分别表示数字低电平和高电平。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Manuel 理解、

    那么、您能否建议我如何隔离单个模拟线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    可以考虑使用 ISO122隔离式放大器器件。 该器件需要在隔离侧和非隔离侧使用5V 电源、但可在隔离式输出端使用衰减电路将信号降低至较低的范围、如1.8V、如下所示:


    这在您的系统中是可行的吗?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    是的、正确、但我们应该在这里使用什么是衰减电路、

    此外、请注意、以确认电路。

    此致、

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您分享完整的电路块。

    谢谢

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    请允许我在下周一或星期二之前分享这些电路块。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Manuel。

    此致。

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    以下是针对0V - 1.8V MCU 输入衰减的0V - 5V 模拟信号实现模拟信号隔离的原理图。 该电路未指定去耦电容器、但应将其包含在 IC 电源中。 请确保 R1 - R4电阻器的值相同、容差小于5%。



    ISO122隔离式放大器因性能提升而被 ISO224取代、该器件还具有 1/3V/V 的内置增益 差分放大器配置中使用了通用运算放大器、以将 ISO224的差分输出转换为单端输出。

    请告诉我这是否足够。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回复。

    您共用的电路主要用于交流信号、对吧?

    我的要求是测量直流电压。

    供您参考:下面是我们将使用的传感器规格。

    "传感器类型:土壤湿度传感器。

    距离 b/ Sensosr 和 PCB:5米

    数字输出接口:模拟值0V-5V,单端

    准确度:+-4%"

    如果上述电路也可用于直流、那么在运算放大器之后、我应该使用分压器将5V 电平转换为1.8V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    ISO224输入针对感应信号进行了优化、因此我不会产生任何不兼容性。 由于 ISO224还具有内部1/3 V/V 增益、因此无需额外的衰减器。 标有"Vout"的输出电压范围为0V -~1.7V。

    您是否可以通过测试来确认此解决方案?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    请找到所附的原理图并查看相同的原理图。

    您期望测试程序如何?

    谢谢

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    原理图拓扑看起来很不错。 如果需要进行更改、请随意将电阻从105kΩ Ω 降低到~10kΩ Ω、以降低高温下的噪声影响。

    一个测试程序可简单至扫描0V - 5V 范围内的各种直流电压并分别验证输出电压是否在0V - 1.8V 范围内。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    是的、我已更新为10K。

    感谢您的所有支持、

    这解决了我的疑问。

    再次感谢您