This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:关于 slla382a

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/852400/iso1212-about-slla382a

器件型号:ISO1212

大家好、

在本应用中、请注意(http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在本应用中 请注意(http://www.ti.com/lit/an/slla382a/slla382a.pdf)、 BAT54CLT1G 用于交流电压检测电路、其中最大电压可能为240V。但是 、BAT54CLT1G 的 VR 仅为30V、因此我想知道它是否真的适合此应用?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

      BAT54CLT1G 二极管只是一个低成本二极管的示例、并不一定代表应在240V 交流输入电压下使用的二极管。 同一文档具有一个链接(请参阅下面的链接)、可根据您的系统需求计算逻辑阈值和 R 值。 请选择具有适合您特定应用的属性的二极管。

    尊敬的、

    卢卡斯