This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:Cin 的额定电压

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/852396/iso1212-voltage-rating-of-cin

器件型号:ISO1212

大家好、

SENSE1和 FGND1之间连接的 Cin 的建议电压是多少?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    根据您的系统、SENSE 1的最大电压输入为60V。 如果使用陶瓷电容器、我建议使用额定电压为100V 的 X7R 电容器。

    尊敬的、

    卢卡斯