This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7331FC:操作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7331FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/851926/iso7331fc-operation

器件型号:ISO7331FC

关于 ISO7331F-Q1、该器件需要2个 VCC、VCC1和 VCC2。

如果 VCC1未输入、该器件如何工作?只是我们无法获得输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注器件 ISO7331FC。

    您可以在第16页的数据表第8.4节中找到 ISO7331FC 的功能表、我也将复制该表以供参考。

    从上表中、您可以看到输出进入默认/失效防护状态。 对于器件 ISO7331FC、默认状态为低电平、因此当输入电源关闭时、输出将变为低电平。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao