This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050热插拔应用

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/847082/iso1050-iso1050-hot-plug-application

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

尊敬的:

我们的客户将 ISO1050用于热插拔应用、此处是原理图、其中一个 DC-DC 用于24V 至5V、然后 通过隔离式模块转换 CAN_5V。

在应用期间、他需要对电源线 CANH 和 CANL 进行热脉冲、他发现一些 ISO1050损坏、功率被拉低。

CAN 总线只有一个节点。 请帮助您进行分析吗? (注意:PESD1CAN 为24V)

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您发帖并提供 ISO1050设置原理图。 哪个电源被拉低:Vcc1或 Vcc2? 所有损坏的 ISO1050是否以相同的方式损坏或显示相同的行为?

    请告知我们、该团队将在周一的正常工作时间内提供更详细的分析。

    周末愉快!

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel,

    感谢您的回复、并非所有 ISO1050都已损坏、  故障率约为5%。 我已经向客户确认 ISO1050可以正常工作、无需热插拔。 但他的应用在工作期间需要热插拔。  受损后、CAN_5V 的阻抗较低、从而使隔离电源被拉低。

    您是否有其他建议? 非常感谢 。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    感谢您在 E2E 上发帖。 我还有其他一些问题和想法:

    1. 在热插拔 ISO1050时、您是否有任何波形图? 了解 Vcc2、CANH、CANL 相对于 GND2可以看到什么类型的激励是有用的。  
    2. PESD1CAN 不是保护 ISO1050的最佳 TVS 二极管。 如果您查看 PESD1CAN 数据表、您可以看到钳位电压为40V (1A)、70V (3A)、超出 ISO1050的绝对最大范围(-27至+40V)。 我认为在 ISO1050的绝对最大范围内具有更低钳位电压的更好 TVS 二极管可以更好地保护器件。 您可以在本应用手册中阅读有关如何选择 TVS 二极管的更多信息、我写了: 如何设计具有正确总线保护的隔离式 CAN 系统

    3. 由于您还需要热插拔 Vcc2、因此我们可能还需要在该线路上使用保护二极管。 Vcc2上的热插拔激励波形将使我们更好地了解需要在此处放置哪种器件来保护 ISO1050。  
    4. 您的客户是否能够升级到 ISO1042? 它具有较高的关断电压、因此能够更好地承受热插拔激励。 ISO1042还具有更高的隔离电压并支持更高的数据速率。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我几天内没有听到您的声音。 您是否能够确定是什么损坏了 ISO1050?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我一周内没有听到您的声音、因此我现在要结束这个话题。 如果您需要进一步的帮助、请随时响应此主题或打开新主题、我很乐意为您提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    非常感谢。 客户的解决方案和测试发生了变化、因此他没有就此问题向我提供反馈。

    此致

    Kailyn