This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:为 VCC1提供5V 电压、但输出为2V

Guru**** 2452610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/848055/iso1212-vcc1-is-given-5v-but-output-given-is-2v

器件型号:ISO1212

您好!

对于我的设计有什么问题、我完全不知道。 我已将 ISO1212和 TXB0108PWR 定制板设计为 MCU、如下所示。 当我使用直流信号发生器输入12V 电压并测量 OUT1和 GND 之间的电压时、它为我提供2V (VCC1 = 5V)。 导致这种情况的原因是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐勇丹:

    很遗憾听到这个问题。 我不确定为什么当 VCC1为5V 时、您在 OUT1看到2V 电压、可能其他地方有问题。 请分享原理图以便我查看吗?

    如果去耦电容器未正确放置、则器件可能会出现异常行为。 感谢您分享原理图和 PCB 布局以供审阅。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐勇丹:

    请务必分享上述要求的信息、以便我查看是否存在任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐勇丹:

    我一段时间没有听到你的声音。 我希望您能够确定问题的原因并相应地解决。 我将继续并将其标记为"已关闭"、但如果您认为您的问题仍未解决、请务必回复该帖子以继续讨论。 如果此帖子被锁定、您无法回复、请创建新的相关帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    是的、我能够解决该问题。 谢谢你。