This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:原理图审阅

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421, ISO1042, ISO7721, ISO1050, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/851575/iso1050-schematics-review

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO7421ISO1042ISO7721SN6505B

我在  project.pl上使用的是 ISO1050DUBR 和 ISO7421DR z 查找附件并检查所有连接是否正常。请在 possible.e2e.ti.com/.../can-bl-tool_5F00_sch_5F00_reva_5F00_22aug2019.pdf_2800_TI_2900_.pdf 上提供您宝贵的评论意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jobin、

    原理图看起来不错、但我们建议使用较新的 ISO1042和 ISO7721分别替换 ISO1050和 ISO7421。 这两种较新的器件都比较旧的器件具有多种优势。 您能做到这一点吗?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我对我的设计有一些疑问。

    1.我可以在其数据表中的 TXD 线路上找到一个上拉电阻器。 我 的 TXD 线路中的 IAM 未连接上拉。 是否出现问题?

    输入和输出部分是否都需要单独的电源。输入和输出侧使用单个电源供电。如果有任何问题?

    接地隔离是否需要零欧姆电阻器?

    请尽可能提供您宝贵的评论意见。

    此致、

    Jobin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jobin、  

    感谢您提出您的顾虑。 请查看我的以下评论:

    ISO1050内部 TXD 上有一个弱上拉电阻器。 (请参阅 ISO1050数据表的第21页第8.4节)。  

    只要 TXD 引脚悬空、这将拉高该引脚、这将对应于总线上的隐性输出。 这很好、因为如果引脚悬空、我们不希望总线卡在显性状态。 但是、正如您指出的、最好使用一个外部上拉电阻器。 ISO1050数据表第18页的第8.3.2节中也有一条注意事项(出于方便起见、复制如下)。  

    2.是的、每侧都需要一个单独的电源、以便这些系统真正实现隔离。

    如果两侧之间有任何导电路径、则没有隔离。 我看到您已经在器件两侧使用了单独的接地、但是的、应该有"5V"和"5V_ISO"之类的东西。 有几种方法可以生成隔离式电源。 我建议查看 SN6505B 变压器驱动器。 下面是 ISO1050和 SN6505B 的原理图(来自 ISO1050数据表第22页、第9.2节)。 5V_ISO"侧可以为隔离器的两个连接器侧(ISO1050的 Vcc2、ISO7421的 Vcc2以及 J8的引脚1和 J7的引脚1)供电。 "5V"将用于 ISO1050的 Vcc1和 ISO7421的 Vcc1。  

    0r 电阻器仅用于调试。

    在实际系统中、不应组装0r 电阻器。 如果将其填充、则不会进行隔离。  

    我会再添加几条评论:  

    对于 ISO1050、可能还需要在总线上放置一个保护器件、以保护 ISO1050免受总线上高电压事件的影响。 该器件在 CANH 和 CANL 引脚上的绝对最大值为-27V 至+40V。 如果 CAN 总线上的电压尖峰较高、则应使用 TVS 保护二极管。 我已经编写 了一份应用手册 、介绍如何为隔离式 CAN 系统选择保护 TVS 二极管。  

    正如 Lucas 提到的、ISO1042和 ISO7721是升级后的较新器件。

      • 使用 ISO1042而不是 ISO1050的好处在于隔离等级更高、速度更快、共模范围更大、关断电压更高。 关断电压越高、CANH 和 CANL 引脚的电压能力就会达到+/- 70V、这可能意味着您不再需要在 CAN 总线上使用 TVS 保护二极管。
      • ISO7721是比 ISO7421快得多的器件、并且具有更强大的隔离栅。 我看不到将这两个器件升级到更新的器件的任何缺点。  

    此致、  

    Dan