This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341-Q1:泄漏电流问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/850298/iso7341-q1-leakage-current-issue

器件型号:ISO7341-Q1

尊敬的团队:

当 Vin=5V、Vout=3.3V 时、输入和输出之间是否存在泄漏电流?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您向我们提出您的问题。 不可以、在任何器件建议的工作条件下、输入和输出之间都不会有任何明显的泄漏电流。 如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    我们是否曾测试过特定的泄漏电流值? 有什么价值?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、我们会检查泄漏电流。 我们的高电压源能够以0.1µA μ s 的步长准确地指示99µA μ A 的电流、当我们执行测试时、读数为0.0µA μ A。 我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao