This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221B:请求 ISO7721BDR 的 RoHS 数据。

Guru**** 2386740 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7221B, ISO7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/850071/iso7221b-reqeust-for-data-of-rohs-of-iso7721bdr

器件型号:ISO7221B
主题中讨论的其他器件: ISO7721

尊敬的 TI 支持团队:

我已查询 ISO7721BDR RoHS 数据请求。

如果您可以提供、plz 会发送给我。

邮箱:hdjun@ymjtech.co.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoduck Jun、

    欢迎使用 E2E! ISO7221B 和其他 TI 器件的环境数据可在产品页面的"质量和封装"选项卡中找到 、如下所示。

    点击"Material Content"列将进入包含 RoHS 和其他材料成分信息的页面、如下所示:


    TI 定义的"RoHS"是指半导体产品符合针对所有10种 RoHS 物质的现行 EU RoHS 要求、包括要求 RoHS 物质的重量不超过均质材料总重量的0.1%。 在设计为高温焊接的情况下、"RoHS"产品适用于指定的无铅工艺。 TI 可能会将这些类型的产品称为"无铅"产品。

    这有帮助吗? 出于您的考虑、ISO7721还具有 RoHS 状态、并且器件的性能高于 ISO7221B;请考虑在设计中使用此较新的器件。


    感谢您发帖到 E2E!


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您的回复。
    为了回答这个问题、我尝试在您的链接网站上下载 ISO7221BDR 的材料内容。
    但我无法单击 TI 器件型号。 网站上没有超链接。

    我需要附加文件之类的数据。 随附的文件下载在网站上。
    您能否提供 ISO7221BDR 的材料成分数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoduck、

    单击下面橙色圆圈中的链接、可从"质量和封装"选项卡中找到材料成分信息


    还可以在此处链接 ISO7221BDR 材料成分页面。


    请告诉我这是否可以接受。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez