This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:电源电压为1.8V 的类似器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/849464/iso7041-similar-part-with-1-8v-supply

器件型号:ISO7041
主题中讨论的其他器件: ISO7021

大家好、

我检查 了 ISO7041支持 2.25V 至5.5V 电源电压、您是否可以推荐具有4通道支持1.8V 电源电压的类似器件?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    目前、我们没有支持1.8V 工作电压的4通道器件、但我们发布了支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 工作电压的2通道器件 ISO7021。 我还将通过电子邮件与您联系、以了解有关要求的更多信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao