This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:Viso 电压故障

Guru**** 2826765 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/848294/isow7843-viso-voltage-failure

器件型号:ISOW7843

大家好、我在 SCB 微控制器板上有一些无法解释的 ISOW7843故障。

机架上安装了三个 SCB 板、每个板从三个电源板接收相同的电源正常信号。 相同的集电极开路输入信号连接到三个不同电路板上的三个 ISOW7843。

每个隔离器输入都有一个上拉电阻器、可达到其隔离式 VISO 电压。

有时(频率非常低)、加电后、ISOW7843器件上的系统自动测试期间会检测到故障;断电期间可能也会发生故障、但我们只能在下次加电时检测到故障。

当 ISOW7843发生故障时、其 VISO 与 GND2永久短接。

通过 SEL 引脚上的1K 电阻器为器件选择的 VISO 为3.3V;该电阻器与器件数据表不一致。 对于3.3V 时的 VISO、建议 SEL 引脚对 GND2短路。

那么、我的问题是:该电阻器是否会导致 VISO 和 GND2引脚之间短路的故障?

我们可以使用0欧姆的电阻器来更改1k 电阻器、但由于低频故障、我们无法确定问题是否得到解决。

提前感谢您的回复。

Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvano、

    欢迎使用 E2E! 1kΩ Ω 电阻器会影响此故障;请将 SEL 与 GNDISO 之间的连接短接。

    在 Vcc 上添加一个100uF 电容也有助于防止这种故障的发生。 在此故障期间、是否捕获到任何 Viso 波形或周围器件损坏?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

    更新了:此线程正确、建议将 SEL 与 GNDISO (而不是 Viso)之间的短路连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    输入和输出旁路电容器根据数据表提供、如下图所示

    遗憾的是、在器件上采集失败数据的概率接近于零。 我们有一个机架、每个机架有三个板和两个隔离器;在发生故障之前、我们必须打开和关闭机架大约100次。 由于许多机架已安装,有时会观察到故障,因此这种故障是现场产生的。

    我在没有失败的器件上进行了一些采集。 在下图中、断电期间的采集:

    • CH 1 (黄色):Viso
    • 通道2 (蓝色):      数字输入信号(NOK24)
    • CH 3 (Fuchsia):Viso (在第二个器件上)
    • 通道4 (绿色): 数字输入信号(在第二个器件上)

    由于一般电源损耗、Ch2 (蓝色)边沿上会发生断电;当电源电容器进行充电时、该数字输入缓慢地返回接地。 ISOW7843的 Viso 电压保持高电平、直到输入电压3.3V 关闭且旁路电容器充电。

    响应后、我们决定修改电路板、将 SEL 引脚电阻器更改为0欧姆;之后、我们必须执行大量断电测试。

    非常感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvano、

    感谢您分享此原理图和断电波形。 我知道这些是针对无故障器件的、问题需要多次迭代才能重复、但请务必考虑按照 ISOW784x 数据表第11节中的建议、在这些测试中向 Vcc 输入电压引脚添加100uF 电容:




    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回答;这可能会解决问题、但由于我们必须修改所有电路板、然后对其进行几天的测试、因此我将在完成测试后立即告知您结果。

    此致

    Silvano Rossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、

    不用客气! 我们将等待您的更新。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、大家好、

    很抱歉、我的原始回答已被更正、建议将 SEL 与 GNDISO 之间的短路连接以实现 Viso = 3.3V 运行。 如果有任何问题、请告知我。


    谢谢、
    Manuel Chavez