This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:处理 ISODE 和 PV 引脚

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/848967/iso1176-handling-for-pins-of-isode-and-pv

器件型号:ISO1176

您好!

请问 ISODE 和 PV 引脚的处理方法如下吗?

ISODE 和 PV 的引脚能否保持悬空?
我在数据表中发现、PV 引脚具有一个50 kΩ 上拉电阻器、并且输出了 ISODE 引脚。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    由于 ISODE 是一个输出引脚、这个引脚的悬空对器件功能没有影响、并且由于 PV 输入引脚具有内部50kΩ Ω 上拉电阻器、将引脚悬空或使其变为高电平将使器件能够正常运行。 因此、您可以将引脚设为高电平或将其保持悬空。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致、
    加藤