This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:TINA 软件上的 iso7721仿真

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/848252/iso7721-q1-simulation-of-iso7721-on-tina-software

器件型号:ISO7721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7721

您好!

我想在 TINA 软件上模拟 iso7721 IC。 请告诉我该器件是否在 TINA 软件上提供?

提前感谢。

此致

Shwetha Ramachandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    感谢您对 ISO7721的关注。 由于隔离器具有两个隔离式 GND、因此大多数仿真工具不支持使用两个隔离式 GND 进行仿真。 因此、我们没有 ISO7721的 TINA 模型、而是在下面的链接中提供了 IBIS 模型。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao