This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:如何构建实现隔离式 I2C 功能

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/847786/iso7841-how-to-build-achieve-isolated-i2c-function

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件:ISO7731

尊敬的专家:

您能 帮您查看下面 ISO7841的分立式 I2C 解决方案并分享一些建议吗?(max17830是另一个控制信号)我们将 ISO7731解决方案称为以下解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    感谢您分享原理图以供审阅。 原理图对我来说很好、可以确认 R43的值吗?

    我看到 Q38符号显示为 MOSFET、但器件型号 MMBT3904是 BJT 晶体管。 请确保所有元件器件型号与上述 ISO7731原理图相匹配。

    我希望上面的电路可以正常工作、没有任何问题、但是如果您看到任何问题、那么稍微增大或减小 R43值、它应该会再次开始工作。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    非常感谢您的帮助。