This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:询问 SN6505设计

Guru**** 2534360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/845248/sn6501-asking-for-the-sn6505-design

器件型号:SN6501

大家好、
采用 USB VBUS 的用户设计、发现60Hz 电源有噪声。 我们为客户评估提供 SN6505 EVM。 在客户使用某些外部音频设备进行测试时、SN6505确实消除了噪声。 但是、当设备仅连接墙上适配器时、SN6505无法消除60Hz 噪声。 因此、SN6505只能在使用外部设备进行测试时修复接地环路问题、但无法改善 PSRR。

请就此提供您的意见吗?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    感谢您的发帖! SN6505可能无法降低非隔离式电源侧的60Hz 噪声、但我们可以在隔离式电源输出上添加滤波器。

    原理图中的60Hz 噪声在哪里? 您能否共享 SN650x 系统输入侧和输出侧的噪声图像? 此外、请务必分享原理图的图像、其中显示了整个过程中存在的噪声。

    如果我请求的文件和图像是专有的、请告诉我向您发送连接请求、我们可以通过个人消息继续讨论。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是否找到了60Hz 噪声的解决方案? 否则、在 SN6505输入或隔离式电压输出上使用 LDO 有助于降低低频噪声。

    请随时分享简化的方框图和更新、否则此主题将因不活动而关闭。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez