This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241A-EP:电流保护

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241A-EP, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/847511/iso7241a-ep-current-protection

器件型号:ISO7241A-EP
主题中讨论的其他器件: ISO7241AISO7741

该组件是否提供了散粒电路保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    请详细说明您在哪里寻找短路保护(SCP)?
    SCP 通常在向负载提供电流的电源输出上提供。 由于 ISO7241A-EP 不是电源、因此未实施 SCP。 请与我们分享有关您需求的更多信息、以便我们更好地帮助您。

    关于器件型号选择、ISO7241A-EP 中是否有您对选择此器件感兴趣的特定规格? ISO7241A-EP 是一个旧器件系列、我们现在拥有更好的器件、可提供更好的性能。 ISO77xx 是此类最新数字隔离器系列之一、ISO7741是与 ISO7241A 相当的引脚兼容器件型号、可提供更好的性能。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao、

    我正在从事一项重新制造、之前的设计使用的是 ISO7241A。 我将介绍 ISO7741、谢谢您、非常感谢您的推荐!  

    我的问题是指输出引脚上的 GND 短路。 如果不会因5V 或3.3V 电源短路产生的电流而损坏。

    感谢你的帮助、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的意见和澄清。 数字 CMOS/TTL I/O 的短路保护很少见、大多数 TI 数字隔离器也是如此。 这些器件不会为输出通道实施任何 SCP。 如果需要在输出端使用 SCP、则必须通过外部串联电阻器或其他方法来实现必要的保护。

    ISO77xx 在5V 运行时支持最大±4mA 的输出电流、但器件可以拉/灌入更高的电流以支持更快的上升/下降时间、不建议拉/灌入超过4mA 的电流、并且在这种情况下持续运行可能会导致器件损坏。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao