请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 尊敬的 TI 团队:
请查找随附的 CAN 和 RS485隔离电路原理图、其中包括电源隔离、敬请查看。
e2e.ti.com/.../CAN_2D00_Isolator.pdf
这里的一个主要问题是 、TPS76350QDBVRQ1" LDO 能否同时驱动 CAN 和 RS485隔离器以及2个以上的数字隔离器?
我不认为是这样、因为 LDO 输出电流为150mA、所以请建议使用压降较低的 LDO、因为 LDO 输入也大约为5V。
请尽快检查此器件的电路和支持。
谢谢
Manjunath