Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISO1042, ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISO1042、 ISOW7841
我们计划在我们的应用中使用这些隔离器件来隔离 CAN 总线、但在详细介绍实现方案时、我遇到了设计障碍。 进行测试
ISO11898-2:2016第5.10节似乎需要在 CAN 总线上实现总线偏置。 总线偏置通常以公共系统接地为基准(而不是隔离器器件的浮动接地)为2.5V、因为所有下游 CAN 器件共用系统接地而非 ISOW7842芯片的本地浮动接地。 在 CAN 总线 http://www.ti.com/lit/ug/tiducv9/tiducv9.pdf 的参考设计中 、没有显示如何实现这一点。 但该文档中的波形确实显示了总线上的2.5V 共模偏移。 对于 CAN 总线操作、我不认为总线偏置对于操作是必要的、但这并不是标准所暗示的那样。
遗憾的是、使用电阻分压器放置外部偏置会使整个高电压隔离点失效、因为这些电阻器必须参考系统接地并具有非常大的值并处理 kV 浪涌电压。 此外、如果这些电阻器需要大于50k、我认为它违反了每个 CAN_H 或 CAN_L 的50k 最大电阻规格。
在使用 ISOW7842等 IC 进行隔离式设计或将该偏置设置为0V 时、工业应用是否需要该共模总线偏置? 其他人是如何克服这个问题的?
感谢您的反馈。