This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:EM 辐射发射故障

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/846645/isow7841-em-radiated-emission-failure

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

我们正在开发一个采用 ISOW7841并提供两个 ADS124S08的电路板、并且我们在辐射发射测试中遇到故障、如下所示:

我们的设备具有以下配置/要求:

  • 必须符合60601的医疗设备
  • 输入电压=输出电压= 3.3V
  • 最大负载= 100mA
  • 4kV 交流电位器隔离要求

有6根3m 长的电缆连接到 ADC;每个 ADC 上有3根电缆。

当我们拔下所有电缆时、辐射会低于限值。

您能否查看我们的当前设计并进行一些修改以改善这些结果? 我们可以通过电子邮件共享电路板原理图和布局。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    感谢您分享此信息、很遗憾听到排放问题。

    请注意、当 VCC = VISO = 3.3V 时、ISOW 最大电流仅能支持75mA。 我看到您已经说过、您的最大电流可以高达100mA、我们不建议消耗超过75mA 的电流。

    感谢您在不使用电缆的情况下测试 ISOW 的发射并共享信息。 是的、PCB 尺寸较大的电缆确实会导致整体系统级发射增加。 请按照以下 E2E 中所述的建议、为电源轨使用 CMC、为数据线使用 FB/电阻器。

    实施上述建议肯定会改善排放、使您能够满足排放要求。 您能否确认您的要求是否符合 CISPR 11 A 类或 B 类要求?

    我将通过电子邮件与您联系、请求查看原理图和 PCB 布局。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao