This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A-Q1:CAN 所需的1Mbps 信号传输速率。

Guru**** 2694255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A-Q1, ISO7721-Q1, ISO1042-Q1, ISO7221C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/845376/iso7221a-q1-1mbps-signaling-rate-needed-for-can

器件型号:ISO7221A-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7721-Q1ISO1042-Q1ISO7221C-Q1

您好、香榭丽舍

其 信号传输速率最大为1Mbps
客户希望将速率为1Mbps 的器件与吞吐量为1Mbps 的外部 CAN IC 配合使用。

使用 ISO7221A-Q1时是否没有裕量问题?

感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi、

    ISO7221A-Q1应该能够处理1Mbps。 但是、客户是否考虑 了 ISO7721-Q1? 它具有100Mbps 的最大数据速率、相同的引脚排列和其他改进。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、您好!

    ISO7221A-Q1支持1Mbps 数据速率、因此满足 CAN 数据速率要求、但我相信 ISO7221A-Q1的传播延迟较高、可能无法满足1Mbps CAN 的总环路延迟要求。 因此、我认为 ISO7221A-Q1不支持可靠的1Mbps CAN 操作。

    ISO72xx 是较早的数字隔离器系列之一、尽管它满足大多数应用的常见要求、但考虑到 ISO72xx 之后发布了许多其他系列、它可能不是最佳选择。 ISO77xx 是我们最新的数字隔离器系列之一、可提供最佳的隔离和电气性能。 与 ISO72xx 相比、它还提供了更好的 EMC 性能、而不会对器件成本造成太大影响。

    ISO77xx 系列可提供多种通道配置(一个器件中最多6个通道)、多种封装选项和所有配置均符合汽车标准。 我建议使用 ISO7721-Q1代替 ISO7221A-Q1。

    或者、客户也可以选择使用单芯片隔离式 CAN 解决方案、而不是使用双芯片解决方案。 ISO1042-Q1是我们最新的隔离式 CAN 收发器、支持高达5Mbps 的数据速率。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的确认。
    让我介绍一下我们推荐的器件必须采用最新的 ISO7221C-Q1的原因。  (我找不到 ISO7221-Q1)

    ISO1042-Q1似乎是最佳解决方案。
    感谢您提供信息。

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、您好!

    是的、ISO1042-Q1应该是最佳解决方案、因为它在单芯片中集成了隔离和 CAN 收发器。

    关于2通道数字隔离器、我想澄清一下、ISO72xx 和 ISO77xx 是两个完全不同的系列。 ISO72xx 是旧系列、而 ISO77xx 是最新的数字隔离器系列。 我是指推荐给客户的 ISO7721-Q1、而不是 ISO7221A-Q1 (请注意器件型号的第二位数字的变化)。 您也可以单击以下器件型号、它将带您进入器件产品文件夹、您可以在其中找到与器件相关的所有信息。 谢谢。

    ISO7721-Q1

    此致、
    Koteshwar Rao