This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:GND1、GND2

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/845313/isow7821-gnd1-gnd2

器件型号:ISOW7821

请告知我们以下问题。

ISOW7821 GND1引脚是否在 IC 中相互连接?

GND1 (PIN2-PIN8)

ISOW7821 GND2引脚在 IC 中是否相互连接?

GND2 (引脚9引脚15)

 

客户是否需要在外部 IC 上相互连接 GND1引脚(PIN2和 PIN8)?

 

客户是否需要在外部 IC 上相互连接 GND2引脚(引脚9和引脚15)?

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    请在我的输入下方查找。

    1. 是的、GND1引脚2和8在内部连接到 IC 中的彼此。
    2. 是的、GND2引脚9和15在内部连接到 IC 中的彼此。
    3. 对于正常运行、如果引脚8未连接到外部 GND 平面、则不会出现问题。 但是、为了获得良好的 EMC 性能、我们建议也将引脚8连接到外部 GND 平面。 引脚2应始终连接到外部 GND 平面、且引脚之间的布线应最短。
    4. 对于正常运行、如果引脚9未连接到外部 GND 平面、则不会出现问题。 但是、为了获得良好的 EMC 性能、我们建议也将引脚9连接到外部 GND 平面。 引脚15应始终连接到外部 GND 平面、且它们之间的布线最短。

    此致、
    Koteshwar Rao