This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:COM 接地故障

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/845152/iso1211-problem-with-the-comum-ground

器件型号:ISO1211

大家好、团队!

我正在开发电路板、那么我需要将24V 输入"转换"为3.3V 输出。 但是、我在数据表中看到了公共接地、但当我测试时、这不起作用、因此我测试了将 FGROUND 连接到24V 和3.3V 的接地端。

我使用两个电源测试这种情况、我是否真的必须分离接地?

我的英语有点生锈了、所以感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您对 ISO1211的关注。 器件 ISO1211是一款隔离器、可隔离24V 至60V 现场数字输入、并以更合适的电压电平为 MCU 提供隔离式输出。 该器件是需要隔离的应用的理想选择、但当然、如果该器件符合要求、也可以通过其他方式使用。

    根据您的帖子、我知道您正在尝试将24V 输入转换为3.3V 输出、以将其连接到 MCU。 ISO1211当然可以在现场侧(IN/FGND)接受24V 信号输入、而无需在现场侧使用单独的电源。 由于 MCU 侧(VCC1/GND1)与现场侧隔离、因此如果现场输入和 MCU 之间需要隔离、MCU 侧将需要隔离电源、如下面的应用图所示。 如果不需要隔离、那么您当然可以将 FGND 和 GND1短接、并使用3.3V 电源轨为 VCC1供电、从而为 MCU 供电。

    您的24V 输入是否是符合 IEC 61131-2标准的现场输入? 有关 PLC 应用中数字输入模块的更多详细信息、请参阅以下指向 TI 网站上应用部分的链接。 如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao