This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:波形讨论

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/845002/iso1540-waveform-discussion

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

我们是否有任何方法可以在这里固定波形?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    这是 ISO1540逻辑低电平输出的预期行为。 ISO1540双向 I2C 隔离器上的1侧电压可能高达0.8V。

    有关这方面的更多信息、请参阅以下常见问题解答:

    此致、  

    Dan