This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:沿隔离栅使用机箱接地迹线进行屏蔽

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/844476/isow7840-shielding-with-chassis-ground-traces-along-isolation-barrier

器件型号:ISOW7840

您好!
我在一个设计中使用 ISOW7840数字隔离器、目前我正在努力将四个串行流(9600 bps)相互隔离、每个流的输出调节器由各自隔离器的隔离电源供电。 这些接口中的每一个都将通过器件金属外壳中的隔室进行屏蔽、以减少它们之间的电容/电感耦合。 由于 PCB 上的空间限制、我正在考虑沿隔离器的中心(沿着隔离栅)放置底盘接地迹线、如下图所示(迹线不会在隔离器芯片下运行)。 您能否告知此方法是否会影响 ISOW7840隔离器的性能? 您是否对如何实现隔离式接口的屏蔽有任何建议?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发布到 E2E 并包含所需设置的图。 在 PCB 的隔离部分和非隔离部分之间布置机箱接地迹线可能不会直接影响 ISOW7840的性能、但会影响隔离栅。 ISOW7840 (>8mm)的爬电距离和间隙规格应在电路板的整个隔离栅内保持一致、以最大限度地提高隔离器的性能、因此不建议使用这些走线。

    金属外壳可连接到 PCB 上的第三个(接地)接地或其中一个接地、只要外壳周围都满足爬电/间隙限制并且隔离栅上没有电气连接即可。

    还可以通过使用层间 PCB 电容器或四个流中的每个电容器来减少每个流的发射。 这是否也是您可能感兴趣的内容?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢你的建议。 我将避免将这些走线穿过隔离栅。
    是的、我正在考虑其他减排措施;但是、我正在考虑 CM 扼流圈、而不是层间 PCB 电容器。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不用客气! 共模扼流圈有助于在电源中包括:是否有您想要降低辐射的特定频率范围?

    由于 ISOW78xx 隔离式直流/直流转换器的开关频率为~60MHz、因此以下 E2E 博文中提到的器件型号可能是需要考虑的良好共模扼流圈。



    再次感谢您发帖、欢迎使用 E2E!


    周末愉快!
    Manuel Chavez